默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效
工具和资源
咨询服务
资产与系统服务
行业解决方案
细分领域解决方案
特色产品
产品支持
锚点定位模块
自1924年业界首款拍合式接触器发布至今,施耐德电气迎来了其 TeSys 控制与保护产品诞生100周年。一百年以来,施耐德电气陆续推出首款封闭式电动机起动器、首款模块化接触器、首款一体式模块化电动机起动器,凭借其优秀品质及持续迭代创新能力,助力客户实现精准控制、高效运维、安全可靠、绿色低碳和数字互联。2024年,是百年新征程的起点。未来,TeSys 控制与保护产品将秉承百年品质,以专业技术和研发创新能力为基石,持续不断地推出行业通用、定制化和数字化的电动机控制与保护解决方案,引领创新。
点击下方图片,即刻参与寻找TeSys达人活动
锚点定位模块
锚点定位模块
2024年5月22日,施耐德电气 TeSys 控制与保护类产品100周年庆典暨5亿台产品下线仪式在上海普陀工厂成功举办,标志着 TeSys 系列产品的高质量交付及其对多个行业领域的高效赋能得到了市场的认可,也标志着施耐德电气在华高质量发展的又一重要里程碑。上海市普陀区委书记姜冬冬,法国驻上海总领事馆经济参赞穆西石 (Pierre Moussy), 施耐德电气首席供应链官 Mourad Tamoud,施耐德电气高级副总裁、能源管理低压业务中国区负责人任婧,施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人丁晓红,施耐德电气高级副总裁、全球供应链中国区负责人张开鹏等嘉宾出席活动,与众多客户、生态圈伙伴、员工代表共同见证这一重要时刻。
锚点定位模块
精准控制,安全可靠
依托内置弧闪防护装置、全面网络安全保障及施耐德电气百年继电保护经验,TeSys 控制与保护产品具备业界领先的控制与保护功能,已成为行业内广受认可的产品
高效运维,节约成本
TeSys 控制与保护产品易于安装、使用和维护,能够简化、整合工程设计的流程,减少项目总成本
数字加持,互联互通
搭载高度互联互通的数字化工具,TeSys 控制与保护产品能够助力用户以最小化操作流程,高效满足客户对系统简易精智的需求
锚点定位模块
锚点定位模块
TeSys T、TeSys Giga 及 RDM 预诊断模块,为矿山、建材及冶金行业提供可预测性维护和智能化保护,帮助客户有效减少电机意外宕机。
TeSys F 风电和 Easy TeSys 充电桩系列产品,满足新能源行业客户需求,便于安装接线,以更高的性能与安全性,实现稳定可靠运行。
TeSys Deca 和 TeSys Giga 系列产品,符合 IEC60035-2-40 标准,以智能化、绿色节能的解决方案,助力客户实现精准控制和高效运维。
TeSys Deca、TeSys Giga 和 GV2 S207 机车专用产品,符合 EN 45545 HL3 和 IEC 61373 1类 B级标准,保障机车运行的安全性与效率。
TeSys island、TeSys K 和 TeSys U 系列产品,以控制箱紧凑化设计,提升了设备安全性、稳定性与效率。
TeSys Giga、 TeSys Deca 和 GV 系列,以其紧凑结构和便捷操作,提供高效的电机保护,促进工艺过程的节能高效,同时减少运营与维护成本。
填写信息,我们的销售人员会尽快与您联系
SED- 新版footer,SED-新导航栏
|
订单总金额 ¥19999.00 请输入您的个人联系方式 |