默认已开启GA埋码监测
开启反网络爬虫
如需设置SEO搜索引擎优化,Title/Description请在微页面设置中添加标题与摘要,keyword请在下方进行配置
说明:在此输入关键词,请以英文,隔开,最多支持10个;若输入超过10个关键词,默认按输入顺序取前10个生效

绿色设计产品框架体系

绿色设计产品体系框架以客户需求和产品功能为核心,从绿色产品分析、绿色产品设计、绿色产品评价三个层级依次递进。通过产品绿色分析,提供产品绿色设计方向;通过产品绿色设计,达成不同绿色产品评价要求;通过产品绿色评价,实现产品绿色价值体现。

绿色产品分析

合规性

施耐德电气致力于在产品和生产过程中保护全球人类和环境免受化学品的影响,决定遵循并超越全球范围内最具保护性的法规。施耐德电气持续从其产品、工艺和供应链中去除有害化学品,以尽量减少对环境和人类健康的潜在危害。本公司多年来一直致力于解决这一问题,并将其作为环境计划的一部分,以减少和管理其废物、排放和与水有关的风险,包括污染。当前全球范围内主要法规如下:

中国

中国

  • 电子电气产品有害物质
    限制使用管理办法
  • 新国标VOCs
  • 水俣公约
欧盟

欧盟

  • REACh法规
  • POPs法规
  • F-gas法规
  • 水俣公约
  • 新电池法
  • RoHS指令
  • WEEE指令
  • 包装指令
  • ERP指令
美国

美国

  • TSCA
  • 加州65法案

透明性

产品生命周期评价

产品声明周期评估(Life Cycle Assessment,即LCA),是按照ISO 14040标准设定的环境影响评估方法,针对产品从原材料开采和加工、分销、使用和末端处置的生命周期进行环境影响评估。


Ⅲ型环境声明

Ⅲ型环境声明也被称为环境产品声明,是基于 ISO 14025 进行的一项国际公认的发布报告。基于定量的生命周期评价分析,需提供经由第三方验证并公开的信息公告。



PEP ecopassport®

PEP ecopassport® program 是针对电气和电子行业,以及供暖、通风、空调、制冷等行业产品提供符合ISO 14025的环境影响的声明和认证。它也是当前针对电子电器产品开发有成熟的产品类别规则的EPD项目。

产品环境概貌文件

施耐德电气致力于增强产品属性的数字化环境信息披露。产品环境概貌文件能够评估产品全生命周期(即从摇篮到坟墓)阶段的多个影响指标,其中包含了当下大众关注度较高的碳足迹、水足迹等。


绿色产品设计

施耐德电气端到端生态设计方法

生态设计是对产品或服务的设计,旨在减少产品生命周期中对环境的影响。


2015年,为了满足客户对更小环保足迹产品日益增长的需求,并在其产品和服务中嵌入循环性原则,施耐德电气采用了EcoDesign Way™, 了解和管理产品整个生命周期的环境影响,并在整个价值链上协调相关的工作。在产品生命周期的每个阶段,都定义了并遵循的生态设计原则。

设计&采购
  • 逐步淘汰潜在有害物质, 并提供有关产品环境表现的透明信息

  • 到2025年,在产品中添加50%的绿色材料

  • 设计耐用、可拆卸、可升级和可维修的产品,以实现循环服务的商业模式,并大幅度地延长施耐德产品的使用寿命

生产
  • 截至2025年,初级和次级包装实现100%不含一次性塑料及使用回收纸板(SSI#5)

  • 到2025年,拥有200个“废物再资源化”站点,以大幅度地减少废物的产生,并优化集团内部各个站点的回收利用

使用
  • 通过EcoStruxure™解决方案(SSI#2)帮助客户提高资源效率

  • 80%的产品收入纳入Green Premium™

  • 提供数字化的产品环境足迹信息

  • 提供循环服务,如维护、修理、翻新,以维护使用中的产品

结束使用
  • 遵守废物管理法规,提供适当的产品拆卸和报废透明信息

  • 扩大回收计划,让产品重获新生,如果没有更好的选择,则进行回收

2022年,施耐德电气从两个层面修订了生态设计战略

· 各个业务部门定义了其可持续发展的目标和路线图,来反映实现减碳计划对运营所需要的资源。人力资源部门进行了全面的评估确保每个业务部门配备了专业的人员来推进生态设计。它包括角色和责任描述以及技能提升计划。


· 环境属性(绿色材料、循环性能、低碳)被系统地纳入研发优先级。碳价格纳入研发项目也经过了测试,其目的是在2023年将碳价格纳入所有的研发投资决策。

· 集团继续依靠EcoDesign Way™流程将生态设计的原则融入每个项目中。EcoDesign Way是一种生态设计项目打分卡,它提供了一份详尽的生态设计产品属性列表,与Green Premium™计划完全保持一致。


· 除了生态设计打分卡外,还产出了简易版产品生命周期分析(LCA)环境足迹分析工具。在2023年,我们的目标是开发一种基于网络的生态设计计算器,帮助项目团队能够更容易、更快地量化产品环境足迹,并帮助项目组明确和挖掘最相关的生态设计目标和亮点。


· 集团中生态设计专家已与Offer Excellence Academy合作,将明确一条生态设计培训路径来 培训和提高团队技能,以确保集团不同的研发中心拥有充足资源,提高生态设计意识。生态设计培训模块将于2023年逐步提供。

绿色产品评价

Environmental Data Program

Environmental Data Program是建立在 Green Premium 计划的基础上, 利用基于事实的方法, 对其产品的环境属性和足迹进行分类和测量的一套评估体系。 旨在为施耐德电气生产的各种产品提供环境数据,使客户能够利用该环境数据,做出基于事实的决策,选择更具有可持续性的方案。

外部标签

产品碳足迹

是指产品在其整个生命周期中产生的温室气体排放总量。包括从原材料开采及加工到末端处置等所有环节的排放量总和。基于当前政策与法规的推动,产品碳足迹核算与认证可以帮助量化和评价产品生命周期内温室气体排放量,助力产品向绿色低碳方向发展。

产品碳足迹核算标准
目前在全球范围内公认的产品碳足迹核算准则有三个,分别是《PAS2050:2011产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》、《产品生命周期核算和报告标准》和《ISO 14067:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》

产品碳足迹认证
产品碳足迹认证是一种对产品的碳排放量进行评估认证的过程。产品碳足迹核算采用生命周期的评价方法,基于系统边界及功能单位的确定,对各单元过程进行数据收集及建模核算。最终由外部认证机构完成技术审核及证书颁布

碳标签
碳标签是产品在生命周期内所产生的温室气体排放量标示在产品上的一种形式,即将量化的产品碳足迹信息直观展现告知下游用户或消费者。国际上,已有多个国家/地区开始建立和实施碳标签制度

绿色设计应用

施耐德电气与清华大学联合发布白皮书

施耐德电气与清华大学联合发布本白皮书,系统梳理生态设计的概念与内涵,明确其价值逻辑,解析中国企业在落地过程中的关键阻碍,并提出可执行的实施框架,帮助企业从“知道生态设计”走向“能够实施生态设计”。

数字化绿色设计服务平台

数字化绿色设计服务平台是由施耐德电气自主研发的一套致力于产品绿色设计的创新平台。结合产品类别、销售行业和区域智能完成绿色分析并制定绿色设计目标,真正实现以客户价值为导向的敏捷开发理念;结合数字化工具的优势,记录和追踪技术数据,助力产品设计,最终自动、高效地完成产品绿色评价。实现了分析引领设计,设计促进评价,评价指导分析的研发闭环。

联系我们

如果您想了解更多关于产品碳排放,环境足迹,有害物质等相关问题,欢迎咨询我们的专家团队。

请输入微页面发布后需要动态更新的模块名称,请以英文,隔开

SED-新导航栏,SED- 新版footer

订单总金额

19999.00

请输入您的个人联系方式

X